This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:持续时间长达0.1秒的电压钳位脉冲的 TVS 行为

Guru**** 2514665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786656/tvs3300-tvs-behavior-for-voltage-clamp-pulse-with-a-duration-up-to-0-1-sec

器件型号:TVS3300

各位同事、

您能告诉我、我们是否在持续时间为0.1秒的脉冲下测试了 TVS 二极管的电压钳位响应?

我看到数据表指示30us 脉冲。

我的客户希望看到电压钳位行为高达0.1秒。

是否可以进行这些测试?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个经测试符合器件标准的10/1000US 脉冲、数据可在绝对最大值表中看到。

    除此之外、该器件的额定直流脉冲会变得更强。 我相信您更倾向于使用齐纳二极管、而不是 TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Cameron、

    谢谢! 你是对的。
    那么、您认为该直流脉冲的行为是什么? 电压过载?

    Mikhail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果保持直流事件、器件很可能会损坏