This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何在手动 EQ 和 CDR 旁路模式下配置 DS110DF410。

Guru**** 3013310 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410, DS125DF111EVM, DS110DF410EVM, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813696/ds110df410-how-to-configure-ds110df410-in-manual-eq-and-cdr-bypass-mode

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS125DF111EVM、 DS110DF111

大家好、

请建议我在手动 EQ 和 CDR 旁路模式下配置 DS110DF410。
参考数据表、我创建了一个脚本、如下所示。
DS110DF410进入预期模式。
但是、我遇到了一个问题。

DS110DF410输出间歇性静音约5us。
这在大约10ms 内发生了几次。
请帮助我解决此问题

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
导入 smbus
导入时间
导入数学
总线= smbus.SMBus (1)
# DS119DF410 I2X 总线地址= 0x30

I2C_ADDRESS = 0x30
EQ1 = 0x00

# Config DS110DF410 CH0

bus.write_byte_data (i2c_address/2、0xff、0x04)

#在手动模式下设置 EQ

值= BUS.READ_BYTE_DATA (i2c_address/2、0x31)# EQ 模式=无适配
值=(值和0x9f)| 0x00 #掩码= 0x60
bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x31、value)

bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x3a、EQ1) bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x03、EQ1)

BUS.WRITE_BYTE_DATA (i2c_address/2、0x0a、0x1c)# RESET CDR
time.sleep (0.001)
bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x0a、0x18)#取消复位 CDR 的置位
睡眠时间(0.02)

#将 CDR 设置为旁路模式

bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x09、0x20) bus.write_byte_data (i2c_address/2、0x1E、0x09)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    正如 Mita-San 在上文所述、我们的客户希望在中继器模式(旁路 CDR)下使用 DS110DF410来均衡数据速率、例如3G-SDI (2.97Gbps)和 HD-SDI (1.485Gbps)。

    如果器件处于中继器模式、我相信 CDR VCO 频率范围没有限制、并且可以支持低于11.3Gbps 的数据速率。

    Q1)。 我们如何才能实现这一点? 请告知我们寄存器设置程序吗?
      我们正在使用上述脚本**绕过 CDR 并修复 CTLE 增益。

    Q2)。 当我们运行上述脚本并应用3G-SDI 信号时、我们观察到每15ms 输出信号静音5us。 为什么会发生这种情况?

     

    **脚本摘要(寄存器设置)

    寄存器0xFF = 0x04    //选择通道 A
    寄存器0x31 = 0x00    //无适应模式(固定增益)
    寄存器0x03 = 0x00    /EQ 升压= 0x00 (最小值)
    寄存器0x3A = 0x00    /EQ 升压= 0x00 (最小值)
    寄存器0x0A = 0x1C  //CDR 复位有效
    寄存器0x0A = 0x18    // CDR 复位取消置位
    寄存器0x09 = 0x20    //启用覆盖输出多路复用器
    寄存器0x1E = 0x09   //禁用 DFE、选择输出多路复用器作为原始数据

     

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分配给合适的人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    如果我们能在您的6/25之前获得您的建议、那将会很有帮助、因为我们明天将举行会议。

    提前感谢。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您之前的消息中捕获的用于设置 CDR 旁路和手动 EQ 的以下例程是正确的。

    寄存器0xFF = 0x04    //选择通道 A
    寄存器0x31 = 0x00    //无适应模式(固定增益)
    寄存器0x03 = 0x00    /EQ 升压= 0x00 (最小值)
    寄存器0x3A = 0x00    /EQ 升压= 0x00 (最小值)
    寄存器0x0A = 0x1C  //CDR 复位有效
    寄存器0x0A = 0x18    // CDR 复位取消置位
    寄存器0x09 = 0x20    //启用覆盖输出多路复用器
    寄存器0x1E = 0x09   //禁用 DFE、选择输出多路复用器作为原始数据

    发现问题时、客户使用的具体数据速率和测试模式是什么? 请注意、DS110DF410不是为 SDI 应用而设计的。

    此致、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    我已使用确认 DS110DF410是手动 EQ 和 CDR 旁路模式
    上述寄存器修改。

    但是、我遇到了一个问题。
    DS110DF410输出端口被定期禁用约5us。
    禁用的间隔为1.5ms、但根据进行了验证

    请使用 EVM 检查 DS110DF410输出。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要解决以下问题,以便能够提供任何意见。

    • 发现问题时、客户使用的具体数据速率和测试模式是什么?

    此外、系统方框图在此处也很有用。 具体而言、客户是否在重定时器输入和输出上实施了交流耦合电容器?

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodorigo-San

    我起诉了色条并在 SD、HD 和3G 下进行了测试。

    我看到的所有情况都是这种症状

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    您能告诉我如何停止 CDR 状态机吗?

    我怀疑 CDR 状态机可能会出现此症状。

    我尝试重置 CDR、看到它使 输出禁用。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rodrigo-San:

    感谢您的友好支持。

    也许您可以尝试使用上述寄存器设置将3Gbps PRBS 信号应用于 DS110DF410的简单测试。

    我相信您可以观察到相同的症状。

    **添加了以下信息**

    当我们使用 DS125DF111EVM 进行测试时、它能够输出正确的信号(无周期性静音)、数据速率为2.97Gbps 或3Gbps (具有 CDR 副功能)(输出 MUX = RAW)。
    CDR 似乎与 DS110DF410的这种周期性输出静音症状相关。 我们猜测、即使输出 MUX 设置为原始数据、输入信号也会连接到 CDR 块、该块仍在运行、并尝试每15ms 获取一次锁定。

    当数据速率超出 VCO 频率范围时,即使绕过 CDR、中继器模式,CDR 算法是否有可能使输出静音?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawi-San、

    请您再次回答我的问题。 这种情况开始变得令人恼火。

    • 发现问题时、客户使用的具体数据速率和测试模式是什么?
    • 此外、系统方框图在此处也很有用。 具体而言、客户是否在重定时器输入和输出上实施了交流耦合电容器?

    我们已在该重定时器上广泛测试了 CDR 旁路模式。 当在0x09[5]= 1时启用 CDR 旁路时、CDR 是否锁定应不影响数据输出。 对于标准8B/10B 或64B/66B 编码数据、我预计不会出现任何问题。  

    您可以尝试的一项测试是、在 CDR 旁路模式下运行时、通过设置通道寄存器0x14[7]= 1来强制将信号检测置为有效。 现在我的假设是、信号检测损耗由客户数据流中的低转换密度位触发。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈-圣、您好!

    下面是我的评论

    • 发现问题时、客户使用的具体数据速率和测试模式是什么?
      • 如上所述、根据我们的测试、我们在3.00Gbps 下使用 PRBS-7模式的客户发现了完全相同的症状。
      • 客户正在使用 SDI 信号、我们知道 SDI 视频数据(病态)未经过测试或保证、但是、由于观察到 PRBS-7模式的症状、似乎不是 SDI 模式问题。

    • 此外、系统方框图在此处也很有用。 具体而言、客户是否在重定时器输入和输出上实施了交流耦合电容器?
      • 客户使用4.7uF 电容器进行交流耦合。
      • 在测试中、我们使用具有 PRBS-7测试模式的 DS110DF410EVM。 交流耦合电容为0.22uF (默认)。 电缆长度为0.5m。
        信号发生器==== |=DS110DF410EVM=||==== 示波器

        • 如果您在宽时间范围内看到波形、则看起来它具有正确的信号输出、但是、当您放大时、您可以看到周期性输出静音。  
        • 通常、该器件在10GbE 下使用、因此默认情况下使用 CDR 数据速率设置。 在中继器模式下使用时无变化。

    我们已经测试了力信号检测、但这并没有改善这个问题。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    请参阅下面的测试设置。
    设置地址0x14中的位7未解决问题。


    我发现、当器件中的 CDR 未锁定时、DS110DF111会定期禁用输出。
    请告诉我如何停止 CDR 状态机。

    Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo-San、

    感谢你的建议。

    将 地址中的位 t 设置为"1" 0x3F 可以解决我的问题。

    Mita