This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:具有 RMII 的 IEEE1588

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815462/dp83822i-ieee1588-with-rmii

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83630

您好!

DP83822上是否有适用于 IEEE1588的 RMII 的任何参考板。

如果有任何有关 DP83822和用于 IEEE1588的 RMII 的参考材料、这将非常有用。

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    DP83822仅支持1588帧起始检测。 这些事件必须通过寄存器进行配置、并通过 GPIO 生成。 DP83822 EVM 也可以用于相同的应用。

    如果您正在寻找完整的1588堆栈、则应参阅 DP83630/640 Phys。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

     感谢你的建议。 我将咨询我的客户。

    此致、
    肯什