This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:上电前的 DS25BR100_LVDS 输入波形

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814561/ds25br100-ds25br100_lvds-input-waveform-before-power-up

器件型号:DS25BR100

 在 我们的运行环境中、"特定 LVDS 波形"可能会在加电(VCC = 3.3V)之前输入 DS25BR100的输入端子(IN+/IN-)。

当然、"特定 LVDS 波形"符合最大额定值规范。

在此环境中 DR25BR100是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将与设计师核实、并让您知道是不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入信号满足最大额定值规格、则应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian -San

    感谢您的大力支持。

    我明白了。

    此致

    Mikio Tateyama