This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:VCM-RX、如何更改 RX 的共模偏置电压

Guru**** 2928510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810168/tusb501-vcm-rx-how-to-change-the-common-mode-bias-voltage-for-rx

器件型号:TUSB501

VCM-RX 典型值为3.3V、高于竞争对手器件。  似乎有必要将 VCM-RX 设置为低于1.7V 以通过互操作性测试。 他们了解在 USB Type-A 端口和转接驱动器:Rx 引脚之间添加交流耦合电容、从而通过 IOT 传导。 但这种返工非常困难、因为 PCB 上没有准备电容器的焊盘。 他们问我如何将 VCM-RX 从3.3V 更改为小于1.7V。

请给我您的建议。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、无法更改 TUSB501的 VCM-RX。 此规范对互操作性测试有何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    TAMIO