This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:最大数据速率

Guru**** 2930070 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, SN65176B, SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815802/sn75176b-maximum-data-rate

器件型号:SN75176B
主题中讨论的其他器件:SN65176B、THVD1550

您好!

RS-485总线的最大数据速率为10Mbps,请问 SN65176B 的最大数据速率能力是多少?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    此器件最大信令速率的主要限制因素是输出的转换时间。  您需要确保每个位有足够的时间在位周期内稳定至适当的高电平或低电平值。  为了获得最佳数据完整性、一个常见的经验法则是确保信号转换时间不超过位周期的30%。  10Mbps 时的位周期为100ns、SN75176B 的最大输出转换时间为30ns。  这意味着该器件通常适合10Mbps 运行(假设它通过适当的布线与其他类似性能的收发器相连)。

    对于新设计、您可能需要考虑使用更现代的收发器、如 THVD1550。  它与较早的 SN75176B 引脚对引脚等效、但性能有了许多改进(例如 ESD 容差、总线工作电压范围、支持的节点数等)。

    此致、

    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的解释。

    我了解并将向我们的客户推荐 THVD1550等器件。

    此致、
    加藤