This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176B:A 和 B 端口的绝对最大电压

Guru**** 2514285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815803/sn75176b-abs-max-voltage-for-a-and-b-ports

器件型号:SN75176B

您好!

根据 SN75176B 数据表、我的理解是否正确、即使在断电期间(VCC = 0V)向 A 和 B 端口施加来自发送器的-10V 至15V 外部电压、SN75176B 也不应受损?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    是的、您回答正确。  无论 VCC 的状态如何(受电或未受电)、A 或 B 端子的绝对最大电压范围均适用。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的确认。

    我明白了。

    此致、
    加藤