This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:请求 TPS564+ TUSB8044原理图审阅

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787112/tusb564-asking-for-the-tps564-tusb8044-schematic-review

主题中讨论的其他器件:TUSB8044

 

大家好、
您是否会查看 TPS564+ TUSB8044原理图和布局?
txn.box.com/.../rvc484p5wzhqeuzn2flrxkb1qm8ni9lw

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott

    它们应将2M 下拉电阻从 TUSB545_SBU1/2移至 Type_C_SBU1/2。

    我稍后将查看它们的布局并提供反馈。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、

    我已经查看了 TUSB8044原理图、建议将 USB_Vbus 连接到 Vbus、在该引脚为高电平之前、不会连接 EN 信号集线器上行端口。 客户是否使用 TUSB8044告示板报告交替模式故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    是的。 客户使用8044告示板报告交替模式故障。

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    根据您之前的回答,  BBbmConfigured0和 BBbmConfigured1引脚上的下拉菜单是正确的。 除此之外、原理图看起来不错。