This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]系列名称为 PCA 的 I2C 器件与 TCA 有何区别?

Guru**** 2905750 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815758/faq-what-is-the-difference-between-an-i2c-device-with-the-family-name-pca-and-tca

主题中讨论的其他器件:PCA9306

TI 的 I2C 产品系列包括前缀为 PCA 和 TCA 的器件(PCF 和 P82系列除外)。

这两个前缀之间有哪些差异和相似之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差异:

    1) TCA 器件使用较新的工艺技术、比 PCA 系列更具成本竞争力

    2) 2) TCA 器件通常允许较低的 Vcc 范围

    3) 3) TCA 器件提供的 Vcc 斜升时间不太严格

    4) 4)并非所有 PCA 器件都具有 TCA 更换(例如 PCA9306)

    5) 5)某些 TCA 器件的 PCA 行中存在小错误修复(如果有)


    相似性:

    1)引脚对引脚更换(尽管并非 PCA 系列中的所有封装都使其进入 TCA 系列)

    2) 2)从器件和内部寄存器的地址相同

    总的来说、我们建议在 TCA 产品系列可用时使用、因为它们提供相同的功能、但具有上面列出的优势。