This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:Windows 设备管理器下的未知设备问题(USB 设备描述符请求失败)

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815317/tusb3410-unknown-device-issue-under-windows-device-manager-usb-device-descriptor-request-failed

器件型号:TUSB3410

您好、先生、

我已经为 TUSB3410安装了名为"TUSB3410_DRIVER_v6.7.4.0_setup.exe"的驱动程序、

但我仍然在设备管理器中看到 TUSB3410是一个未知设备、USB 设备描述符请求失败、如下所示:

我还附上了原理图、如下所示、请提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮:

      这可能需要一些时间,您能否提交帮助请求单?

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我只需将帮助请求单提交为 H9331、请提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至"帮助我"