This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:未检测到 USB 设备

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786946/tusb7340-usb-device-is-not-detected

器件型号:TUSB7340

你(们)好

我们的客户在市场上的大规模生产遇到问题。

当 USB 鼠标(低速)连接到 USB_DP/DM 端口4时、无法检测到它。

其它端口(1 - 3)可以正常工作。

我连接了 USB_DP/DN 波形。

e2e.ti.com/.../e2e.xlsx

正如您在波形中看到的、USB_DP_DN4随 DM_DN4一起上升至~1.5V。
因此、未完成总线复位、并且未检测到 USB 鼠标。

是否怀疑器件被拆除? (例如 EOS)
或者、是如何使用该器件导致的?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HS 是否适用于 DN4? 您可以发送原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    已经超过三天了、没有对此案例进行更新或回复。 我假设此问题现在已解决。 我们现在关闭此案例。 当您有与此问题相关的新更新时、请重新打开此问题。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    客户未响应我们的请求。

    如果您有其他问题、我将重新打开另一个 e2e。

    感谢您的合作。

    贝斯特雷加兹