This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP 和 UFP 之间的动态切换

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786821/hd3ss3220-dynamic-swithching-between-dfp-and-ufp

器件型号:HD3SS3220

大家好、

在运行过程中、通过将端口引脚控制为高电平或低电平来使 DFP 和 UFP swtickh 是否存在任何问题?

这可以通过悬空端口引脚将器件用作 DRP 模式来完成、但客户正在考虑不使用 DRP 模式。

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过 I2C 和拉低端口引脚启用 DFP 和 UFP。 请参阅数据表上的表10 MODE_SEL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我想问您,DFP 和 UFP 是否可以通过控制端口引脚的操作随时交换。
    DFP 和 UFP 模式之间的切换是否仅在未连接模式下受限、与 MODE_SELECT 寄存器相同?

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、仅在未连接模式下