This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:铅涂层

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815644/ds16f95qml-lead-finish

器件型号:DS16F95QML

您好!

我想知道 P/N DS16F95WFQMLV 的铅涂层和 MSL -数据表中显示了致电 TI 获取此涂层信息。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fiorella、

    它采用了63/37焊接浸渍。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wade! 您还能告诉我该器件的 MSL 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它采用密封陶瓷封装、因此 MSL 为 N/A

    此致、

    涉水