This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740B:电流限制问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, TPS25740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787577/tps25740b-current-limit-issues

器件型号:TPS25740B
主题中讨论的其他器件:UCC28780

大家好、我们遇到了一个奇怪的问题。 我们将 TPS25740B 设计与 UCC28780配合使用、共同用于交流/直流 USB C 65应用。 但是、我们看到一个问题、在15V 和20V 时、即使电流设置为3AMP、但我们在关断前只能达到1.9AMP、然后重置为5V。  另外两个5V 和9V 电压可在关断前扩展至3.5AMP。

TPS25740B 的设置为65W。

帮助!!!!

谢谢、

Chia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chia、

    您能否与我分享您的 TPS25740B 配置图片? 我想查看您与引脚 PSEL 和 HPWR 的连接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    请参阅随附的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、您看到我的回复了吗?

    此致、

    Chia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    很抱歉、我迟到了回复、我出差。

    我会检查您的 PCTRL 信号并确保它被拉高。 将该线路拉低会改变 TPS25740B 通告的最大电流

    希望这有助于回答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题