This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:上电前、TXD 为低电平的 DTO

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815473/tcan1051-q1-dto-with-txd-low-before-power-up

器件型号:TCAN1051-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

您好!

DTO 定时器将在 TXD 的下降沿启动、但如果 TXD 在上电前处于显性状态、该怎么办? 器件是否会在 tTXD_DTO 后释放 CAN 总线?

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Oguri-San、

    加电之前、无法检测 TXD DTO 故障、因为器件未通电。  TCAN1051上电后、器件将进入待机模式、无论 TXD 上的状态如何、这都会使总线保持隐性状态。  当器件进入正常模式时、只有在 TXD 为低电平时、TXD DTO 定时器才会开始。  如果 TXD 在正常模式(tTXD_DTO)下处于低电平足够长的时间、则总线将变为隐性状态以响应显性超时。

    此致、

    Max Megee

    TI 收发器应用