This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:TPD6S300#39;s 灌电流侧用例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786502/tpd6s300a-tpd6s300-s-use-case-of-sink-side

器件型号:TPD6S300A

专家您好!

我的客户对 TPD6S300A 有疑问。 数据表第1页显示了接收端用例。 但是、我们找不到灌电流侧用例。

此器件是否可用于灌电流侧?

谢谢、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、器件专家将尽快回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您会回答我的问题吗?

    谢谢、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很期待收到您的回复。

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的早期回复。

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuki、

    很抱歉、我迟到了回复、因为出差离开了办公室。

    是的、此器件可用于灌电流侧应用。 无论您是拉电流还是灌电流、TPS6S300A 的连接都保持不变。 TPD6S300A 数据表第一页上显示的两个图形是笔记本电脑的高级方框图、根据连接到笔记本电脑的设备、笔记本电脑可以是灌电流或拉电流设备。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题