您好!
简要介绍我的系统、简要介绍我的系统:现有的数据传输系统在两端都是 TLK2501+FPGA (Zynq 7020)、该 系统提供稳定的传输。 但是、扩展的新系统端保持 TLK2501 + FPGA、而另一端是开发板(Xilinx ZCU102)。
- RX 逗号检测部分:仅解码有效的逗号? 组合加/减逗号(双长度逗号)?
- TLK2501编码是否使用通道绑定? 有或没有时钟校正?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
简要介绍我的系统、简要介绍我的系统:现有的数据传输系统在两端都是 TLK2501+FPGA (Zynq 7020)、该 系统提供稳定的传输。 但是、扩展的新系统端保持 TLK2501 + FPGA、而另一端是开发板(Xilinx ZCU102)。
谢谢你
感谢您的回复和建议、我想问您一些有关 TLK2501的问题、或许这将帮助我解决问题。
1.您能否详细说明数据表第10页“串行到并行”中提到的 K28.5的同步? "字边界"是否可以设置为"两字节边界"、以及字边界序列长度有多少?
2.在 TLK2501中、惯性数据的宽度是否为20位? 所有数据都使用8B/10B 编码?
3.在 TLK2501 惯性20位 数据或串行数据中,如何定义有效类型,如数据字符或控制 K 字符?
在 RX 逗号检测中、是否 使用 一个字节 K28.5、两个字节 K28.5边界或 四个字节 K28.5边界对数据流进行定位? 是否 使用加号(正视差 K28.5="0101111100")进行字节边界对齐? 使用 或不使用负逗号的字节边界对齐过程(负视差 K28.5="1010000011")?
谢谢你
您好!
关于第4点:
谢谢你
此致、
尊敬的 TI:
经过一个月的测试、仍然无法使用 TLK 芯片进行数据传输。 我想再问几个问题。 我的问题如下:
谢谢你