This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:I2C 通信问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815390/tusb320lai-i2c-communication-issues

器件型号:TUSB320LAI

我有一位客户在设计中使用 TUSB320LAI。  它们在未接收 ACK 的器件上遇到间歇性问题。

客户提到他们使用 X67作为 I2C 地址。  是这样吗?

下面是它们的示意图:

CC1和 CC2线路直接来自 USB-C 连接器、线路上没有无源器件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 地址0x67正确、因为 ADDR = H。我假设原理图中还有 I2C 上拉电阻、您能在哪里确认? 是否存在未收到这些 ACK 的特定条件?