This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:去加重功能

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787212/sn75lvpe802-de-emphasis-function

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件:DS80PCI102

大家好、

当 DE1和 DE2设置为0时、数据表显示去加重级别为0dB。 这是否意味着器件不会对输入信号应用去加重功能?

因此、如果信号具有-6dB 去加重输入、我可以测量-6dB 去加重信号的输出信号。 对吗?

我问您的原因是、当客户使用 DS80PCI102 并将去加重设置为0dB 时、即使施加了输入信号、也会在输出端测量0dB 去加重信号-3.5dB 去加重。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 DE1和 DE2设置为0时、数据表显示去加重级别为0dB。 这意味着器件不会对输出信号应用去加重功能
    EQ 设置用于输入信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回答。 为了澄清这一点、我的理解类似于下图。

    输入-3.5dB 去加重信号直接进入 SN75LVPE802、器件输出0dB 去加重信号。 是这样吗?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    是的、当 DE1和 DE2 = 0时、输出将具有0dB 去加重信号。

    此致、
    Lee