Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102, SN75LVPE802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75LVPE802 主题中讨论的其他器件:DS80PCI102、
大家好、
当 DE1和 DE2设置为0时、数据表显示去加重级别为0dB。 这是否意味着器件不会对输入信号应用去加重功能?
因此、如果信号具有-6dB 去加重输入、我可以测量-6dB 去加重信号的输出信号。 对吗?
我问您的原因是、当客户使用 DS80PCI102 并将去加重设置为0dB 时、即使施加了输入信号、也会在输出端测量0dB 去加重信号-3.5dB 去加重。
此致、
Saito