This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:电路问题

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815248/tusb2077a-circuit-question

器件型号:TUSB2077A

大家好、

您是否建议、尽管它是复位端子(6引脚)的规格、

参考电路的描述:来自 sllu190.pdf 的 P. 11、它由组成

RC 为15 kΩ μ F 和0.1uF、计算结果为1.5ms、但在数据表中

(tusb 2077 a. PDF:第5页)根据建议的描述、建议值为100us 至1ms。

这是一个不符合规格但不是特别严格的电路吗?

请告诉我您是否需要保留某个位置作为规范。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    您要计算的值是复位信号的上升时间、但100us 至1ms 的规格与复位信号的脉冲宽度有关。 这些是单独的值。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos-San

    非常感谢您的建议。

    明白。

    此致、

    Shidara