This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:您能否提供 DP83822IEVM 的 PCB 文件?

Guru**** 2768085 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787513/dp83822i-can-you-provide-pcb-file-of-dp83822ievm

器件型号:DP83822I

大家好、

我的客户计划使用 DP83822I 进行设计。 他们的日程安排非常紧张。 如果我们可以提供 EVM 的 PCB 文件、则会极大地加快其设计速度。 我不确定我们能否提供这些文件? (他们可以使用 Allegro 或 PADS 文档)

非常感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在将其上传到 TI.com 上的 EVM 页面上、但可能需要一些时间。 请通过电子邮件直接与我联系以共享设计文件。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET