This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:双 LED 建议

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787494/dp83867is-dual-led-recommendations

器件型号:DP83867IS

团队、

我的客户希望在 DP83867IS 中使用两个 LED。

  • LED1是双 LED。
    • 黄色=1000MBit、绿色=100MBit、关闭=10Mbit。
  • LED2是正常的单 LED。

有关 LED1的问题
您是否有如何从 PHY 控制双 LED 的建议?
我有一个来自客户的想法、但无法公开分享。

LED 电流约为10mA。

您能否提供 LEDCR1/LEDCR2/LEDCR3的寄存器设置和代码示例?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可通过 LED 配置寄存器来控制 LED 配置。 我们不提供示例代码。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET