This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:方向检测(MDIX)问题? 检测到错误方向?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/810821/dp83620-direction-detection-mdix-issues-wrong-direction-detected

器件型号:DP83620

团队、

我看到以下文章、其中讨论了 MDIX 模式错误检测方向的问题:
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/462123

-我们是否有更多的资料,说明哪些文化会导致错误的方向?
哪些测试可能会缩小问题的范围?

另一个问题:
-如果使用 JTAG 但保留的引脚未连接、会发生什么情况?
-是否会将设备置于可能改变操作的某种测试模式?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与我们的团队进行核实、下周再见。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.、

    遗憾的是,没有关于这一问题的补充资料。 该行为可能是特定于应用的。

    我将继续并关闭该线程。 如果您需要对特定设计的进一步支持、请打开一个新的线程。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    客户正在停产。
    您是否仍然可以帮助解决此问题?

    缩小问题范围并找出问题根源的步骤是什么?
    哪种寄存器有助于问题更好地理解?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A.、

    我将关闭此主题、因为我们通过电子邮件为您提供支持。

    此致、

    Hung Nguyen