This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK106:最大 PHY 到 PHY 连接允许的布线长度

Guru**** 2694645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788005/tlk106-max-trace-length-allowed-for-phy-to-phy-connection

器件型号:TLK106
主题中讨论的其他器件:DP83825

您好!

我们在 2个单独的电路板上使用 TLK106RHB PHY、并使用一些板对板连接器将它们连接起来。

我们使用的是靠近板对板连接器的磁体。

我们想知道从 PHY 到磁体和磁体再到其他磁体(配接板上)是否存在任何布线长度限制?

能不能有人帮我输入信息。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 PCB 2 PCB 连接在两个 PHY 的路径中具有磁力、则无需最小电缆长度(PCB 布线)。

    BTW、如果您要开始新设计、我们建议您使用我们的新10/100M PHY:DP83822或 DP83825。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    感谢您的选择。 我们将在下一个修订版中使用、因为该电路板即将发布。

    '如果 PCB 2 PCB 连接在两个 PHY 的路径中都有磁性元件、则无需最小电缆长度(PCB 走线)。'
    -甚至在磁性元件之后也不会这样做?

    从 PHY 到磁性元件的布线约为9英寸、而磁性元件到其他磁性元件的布线约为9英寸。
    那么、这是可以的吗?

    谢谢、此致、
    南日达 M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议从 PHY 到磁性元件的缩短路径(1到3英寸)、并以差动方式布线、下方完整接地。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    如果不遵循该规定、会产生什么影响?

    我们将设置为1个 SOM 板和载板、而 PHY 位于 SOM 板中、载板具有磁体。

    信号通过50E 标准板传输到 Samtec 的板连接器。

    信号以100E 差分方式布线、并为信号提供适当的接地。

    请帮助我们了解路由距离影响的复杂性。

    谢谢、此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的器件数据表使用上述限制进行特性描述。 因此、对效果进行评论非常困难。
    它可能会违反信号完整性、IEEE 合规性测试等 您可能希望运行所有测试并确保一切看起来都很好。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Geet。 感谢您的宝贵意见。

    我们将更新布局。

    此致、

    南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 我要关闭此主题。 如果您需要进一步评估、请打开一个新主题并提供对此主题的引用。

    此致、
    GET