This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I WoL 特性问题

Guru**** 2761095 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814993/dp83825i-dp83825i-wol-feature-questions

器件型号:DP83825I

尊敬的 TI 团队:

我们已确认 DP83825I 支持 WoL 函数。

我想知道 DP83825I 是否可以单独处理 WoL 函数。

并且 在输入 WoL 时是否可以进行中断输出?

不显示数据表中的电流。

支持 WOL 时的电流消耗是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chun、

    很遗憾、我不理解您对处理 WoL 函数本身的问题。

    当启用 WoL 时、DP83825I 将监控是否存在合格的数据包。 您需要使用 MAC 地址对 PHY 进行编程、以便 PHY 知道何时通过中断唤醒处理器。

    器件完全释放后、将提供电流消耗数据。

    我们计划在今年8月完全发布该器件。