This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:CLKout1~4和 Fout1~4的输出差分电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786505/lmh1983-output-differential-voltage-of-clkout1-4-and-fout1-4

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMK04808

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

 `D(差分信号输出电压)是否对应于下图中的"峰峰值电压"`?

2. 数据表中没有 CLKout4和 Fout4的电气特性,但它是否是与 CLKout1~3和 Fout1~3等效的标准?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、您好!

    从技术上讲、两种情况都不适合 VOD、因为 VOD 是反相和同相输出之间的差值、例如1.425V - 1.075V = 0.35V。无峰峰值。

    对于 VOD 的差分测量、您会发现一个输出的单端峰间电压通常与 VOD 值相同、但单位 Vpp 除外。 因此、如果差分信号的 VOD = 0.35V、则同相信号的峰峰值电压将为0.35Vpp。 反相信号的峰峰值电压也将为0.35Vpp。 VOD 允许的一个细节是 Δ VOD 规格、它解决了两个单端波形是否略微错位、从而有时 VOD > 0.35V、而其他时间 VOD*< 0.35V。其中 VOD =同相-反相;且 VOD*=反相-同相。

    LMK04808数据表的第7.2节对此进行了介绍。 如需更多信息、请参阅应用手册 AN-912《通用数据传输参数及其定义》(SNLA036)。

    -

    我将检查为什么未列出 CLKout4。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Timothime-San、您好!

    感谢您的快速回复。
    我了解 VOD。

    我期待下一个答案。
    感谢您的合作。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudo-San、您好!

    CLKout4确实未接受相同级别的测试、因此无法包含在数据表中。

    从我可以看到的结果中、我希望值相同、但无法在数据表中以相同的方式指定值。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Timothe-San、

    很抱歉我迟到了。
    我的客户理解您的答案。
    感谢您的合作。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kudo-San、您好!

    没问题。 周末愉快!

    73、
    Timothy