This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:串联应用电源 PICS

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814966/tca9517-q1-series-application-power-supply-pics

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好!

如果我计划串联使用 TCA9517、在多个电路板上连接 I2C 总线、数据表中图9中显示的设计意图是否是为所有缓冲器使用相同的 VCCA 和 VCCB 电源? 如果我实际上有不同的电源、3.3V 电源、那么在每块电路板上应该如何连接 VCCA 和 VCCB? 如果板1上的3.3V 电源轨连接到第一个缓冲器的 VCCA 和 VCCB、而板2上的3.3V 电源轨连接到第二个缓冲器的 VCCA 和 VCCB。

请注意、每个电路板都无法访问其他电路板的3.3V 电源轨。   

 

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    以上配置将起作用。 只要您不违反器件上的 Vcc 规则、如果 Vcc 由不同电源轨供电、就不会出现问题。 只需确保您具有公共接地。 如果器件的一侧未上电、但另一侧为、则器件将仅具有高阻抗。

    要注意的一个主要注意事项:

    TCA9517的所有 B 侧都不会连接到任何其他 B 侧。 如果您意外地执行此操作、器件将不工作(通过 B-B 连接将逻辑低电平传递给另一侧)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    非常感谢您的快速回复! 我只想验证并澄清:

    • VCCA 和 VCCB 可由同一电源供电?
    • 如果两个器件串联使用、并且每个器件由不同的电源供电、则不会出现任何问题。 注意:每个器件还将遵循上述内容、即 VCCA 和 VCCB 连接在一起。
    • 您注意到、如果一个器件未通电但另一个器件通电、则没关系。 在器件的一侧、您是指 VCCA 还是 VCCB? 在我们的情况下不会发生这种情况、因为 VCCA 和 VCCB 连接在一起。 不过、我们将具有一个串联的器件可能处于开启状态、但另一个可能处于关闭状态。 这是可以的吗?

    谢谢、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brandon Smith1"]

    • VCCA 和 VCCB 可由同一电源供电?
      [Bobb]是的、假设您不会违反 Vcc 规则。 (VccB 不应小于2.7V)
    • 如果两个器件串联使用、并且每个器件由不同的电源供电、则不会出现任何问题。 注意:每个器件还将遵循上述内容、即 VCCA 和 VCCB 连接在一起。
      [BobbM]正确、假设您没有违反我提到的任何规则、如 VccB 最小限制和 B-B 侧禁止。 请记住、由于传播延迟、如果您使用许多器件、则可能无法使用400kHz 的全频率。
    • 您注意到、如果一个器件未通电但另一个器件通电、则没关系。 在器件的一侧、您是指 VCCA 还是 VCCB? 在我们的情况下不会发生这种情况、因为 VCCA 和 VCCB 连接在一起。 不过、我们将具有一个串联的器件可能处于开启状态、但另一个可能处于关闭状态。 这是可以的吗?

    [Bobby]这是可以的、因为如果一个电路板通电、而另一个电路板未通电、则我们的器件具有高阻抗。 如果您记住 B-B 侧连接不起作用、并且将电路板限制在 A-B 或 A-A。

    谢谢、

    Brandon

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您澄清所有这些内容!