This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:SN65HVD888差分端接

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/783832/sn65hvd888-sn65hvd888-differential-termination

器件型号:SN65HVD888

您好!

根据 SN65HVD888DR 数据表应用信息中提到 的 RL 54 Ω 差分端接。

对于120Ω Ω.RL 差分端接、建议使用合适 的 RFS 上拉/ RFS 下拉电阻器值。

谢谢  

Rajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan、

    54Ohm 端接将所有负载考虑在内。 例如、假设通信两端都有两个120欧姆的端接电阻。 在某些节点连接到总线(RX 输入电阻)的情况下、等效电阻变为54Ohm。

    如果您希望在总线上具有失效防护偏置、可以参阅此 应用手册 以了解详细信息。 基本思路是使用端接电阻和2个 RSF 创建一个120Ohm、而总线电压在空闲状态下偏置在200mV 至250mV 左右。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的支持。

    请告诉我 SN65HVD888芯片 R、RE、DE 和 D 引脚拉电流和灌电流最大额定值、以最终确定上拉/下拉电阻器值。

    芯片 VCC= 5V

    谢谢

    Rajan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajan、

    R 是一个输出引脚、可灌/拉高达8mA 的电流。 内部 D 和 REB 具有下拉电阻器、而 DE 具有下拉电阻器。 该值约为1M Ω。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的支持、

    根据 SN65HVD888数据表 、电气特性 VOH 接收器高电平输出电压最小值= 2.4V、IOH =–8mA 时的典型值= VCC–0.3。  

    我无法看到相对于 VOH 图图像的不同 IOH 电流。

    因此、请告知我们2和4mA IOH 电流对应的 VOH 最小值。

    谢谢  

    Rajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajan、

    Hao 不在办公室、所以我会尽力提供帮助。 VOH 最小值是在最大输出电流下指定的、因为这是最坏情况。 (由于驱动器电路的非零输出电阻上的电压损耗、较高的输出电流会导致较低的输出电压。) 因此、在较低的 IOH 电平下、VOH 电平将越来越接近 VCC。 (遗憾的是、我们没有您提到的每个电流的特定值。)

    此致、
    最大