This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:CDR 状态寄存器 REG 0x02

Guru**** 2944310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787422/ds110df410-cdr-status-register-reg-0x02

器件型号:DS110DF410

大家好、

我们想知道寄存器 REG 0x02 [4:2]的详细信息。

我知道、当位[5:4]= 11'b 时、我们可以判断 CDR 已锁定。
为了实现锁定、我认为位[3]也需要为"1"、这意味着已满足足够数量的位转换。

客户正在观察 REG 0x02 = 0xD8 = 1101 1000。 在这种情况下、系统成功连接。

寄存器0x02 = 0xD8显示 CDR 已锁定、但它显示没有足够的位转换到 acuire CDR 锁定。

这是否会发生? 这种状态输出可能出现的情况是什么?

此致、
Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    我尝试重复此操作。

    当位4和位3被置位时、这意味着器件被锁定。 只要这两个位被置位、这意味着锁被实现并且器件已经通过了锁限定符(例如、达到了 SBT 限制)、并且我们应该运行无错误。

    根据我在实验中的发现、我通常会看到位4、3和2被置位。 我看不到仅设置了位4和位3但未设置位2的情况。 客户可能无法足够快地读取寄存器0x02以观察锁定故障吗?

    您的客户使用哪种类型的数据模式? 他们是通过特定的数据模式还是所有数据模式来看到这一点吗? 他们可以尝试 PRBS10数据模式吗?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    这一问题很少得到注意,难以重现。

    LSB 或 MSB 的寄存器读取结果是否只更新?

    从设计的角度来看,REG 0x02中的哪些位需要设置为使位[4:3]= 11'b,CDR 锁定?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kawai-San、

    在我们可以声明 LOCK (即0x02[4:3]= 1'B11)之前、应设置或实现 SBT 或位2。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    除了位[2]之外、我认为在 CDR 之前必须设置位[7]和位[6]才能实现锁定。

    寄存器0x02 ="1100 0100"(满足 CDR 锁定条件)、则应更改为"1101 1100"(CDR 锁定)。

    我是否理解正确?

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    如果我们要设置除调整模式0以外的任何 CTLE 模式、则也会设置位7和位6。 我相信您的理解是正确的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    我明白了。

    在另一篇文章中、如果在调整模式0、手动 CTLE 模式中使用、我认为位6可能同时为"1"或"0"、应忽略。

    此致、

    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai-San、

    您的理解是正确的。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    非常感谢您的支持!!

    此致、
    Kawai