This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:如果 SN65DPHY440SS 可以支持 D-PHY 1.2

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815152/sn65dphy440ss-if-sn65dphy440ss-could-support-d-phy-1-2

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

MIPI 接口在 SOC 侧为 D-PHY1.2,sn65dphy440ss 重定时器为 D-PHY1.1。

我的客户应用是使用5M 摄像头的1080p 30帧视频流。

据我所知,D-PHY1.2和 D-PHY1.1是数据速率的提高,是否适合为 D-PHY 1.2选择 sn65dphy440ss?



此致、

杨菊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能仍然有效、但仅支持1.5Gbps