This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET1151L 高调制电流

Guru**** 2584465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787525/onet1151l-onet1151l-high-modulation-current

器件型号:ONET1151L

大家好、

希望您能帮助澄清“高调制电流”模式。 启用后,每个设置的调制电流变化了多少?

图30是否用于"高调制电流"-启用?

 

感谢您关注本次调查。

此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    表2表示启用调制电流的情况。 如果我们将此列称为调制电流与高调制电流、可能会更好。

    图30显示了寄存器设置与实际调制电流的线性度。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 我们已与客户分享您的反馈。 但是、客户发现的一些结果似乎与 CPENA 和 OCDIS 设置相反。 您能否帮助验证以下客户的意见是否正确? 谢谢。

    感谢您的快速响应。 但我们不认为“高调制电流”只是“调制电流”,原因有两个:

    1. 下面明确地说、这是能力变化、而不是启用或禁用;

    2. 我们将 CPENA 和 OCDIS 设置为0/0,并且眼图甚至优于1/1。 如果禁用0/0调制电流,那么眼图效果如何?

    谢谢、此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我正在研究这一点、并将在几个工作日内通知您。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我正在与我们的一位设计人员就此进行检查。 客户注意到 CPENA 和 OCDIS 为0/0、他们的眼睛张开度更好。 这是光学还是电气眼图?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    客户反馈是光学眼图。

    谢谢、此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、
    我们一直在与设计人员讨论这一点。
    CPENA 或 Ocena 应该与高调制电流相关、但没有技术原因。 我们认为、在将这两个位设置为2'b00时、光学模块会更加优化。
    由于它与数据表相关、我们将在本数据表的未来修订中修订这些句子、以防止这种混淆。
    此致、Nasser