This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关 USB 充电端口控制器 TPS2546/TPS2549和 TPS65987D 的问题

Guru**** 2532810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS2546, TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814851/tps65987d-questions-regarding-usb-charging-port-controllers-tps2546-tps2549-and-tps65987d

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS2546TPS2549

尊敬的 TI 代表:

我们已经完成了基于 TPS2546和 TPS65987D 的设计、我有几个问题要问您:

1.是否有安全的电子邮件可以发送原理图进行审查?  无法在论坛上发布。

2. 根据您今年早些时候的建议、我将使用 TPS2546来控制通用手机充电器的 USB-A 充电端口。  我应该改用 TPS2549吗?  该部件具有额外的分频器模式和更低的 Rdson。  我无法利用电缆补偿、因为我要通过单个电源为其中的一组供电、但需要较低的开关电阻和额外的分压器模式。

关于 TPS65987D ...

3.a。 HRESET 是否等效于移除 VIN_3V3?  我们希望能够在器件锁定、故障、错误等情况下执行完全复位  HRESET 是否足以复位整个器件、或者我是否应该在 VIN_3V3中添加一个 PFET?

3.B.  外部 SPI EEPROM 接口用于其他配置文件、因此我将其包含在电路板中、但我计划将其保留为未组装。  您是否知道没有附加配置文件无法从 TPS65987D 充电的任何手机?  我想确保我不会让任何人离开,正如你今天所知道的那样。

3.C.  我将使用主机处理器 GPIO 替换 Power DUO 源参考设计的按钮。  我们的板只提供5V 或9V 电压、因此我计划对 GPIO1进行脉冲以启用9V 协商、如果我需要强制它恢复到5V、我将对 HRESET 进行脉冲。

3.C.1.   我不打算更改默认配置、但如果我们这样做、我知道当我重置器件以强制其进入仅5V 模式时、可能会丢失任何更改。  除了复位控制器之外、还有其他方法可以将控制器恢复为仅5V 模式吗?

3.C.2.  如果我计划使用电源双核电源参考设计的配置、应该将未使用的 GPIO 保持悬空或接地?  我担心、如果它们悬空、器件可能会进入未知状态。  数据表显示 GPIO 2和 GPIO5是悬空的、但我不想修改配置文件-我宁愿使用您提供的电源双源固件而不修改它。

提前感谢您的帮助、

Adam G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在下方查找您的问题的答案

    1.如果您在 E2E 上将我添加为朋友、您可以向我发送包含原理图的私人邮件、供我查看

    2、无论您使用 TPS2546还是 TPS2549、这两款器件都可用于您的设计、因此由您决定。 TPS2549仅实现分频器3、而 TPS2546仅实现分频器1和2。 因此、TPS2549不是实施额外的分频器模式、而是实施 TPS2546上未提供的分频器模式。 分压器1能够提供1A 电流、分压器2能够提供2.1A 电流、分压器3能够提供2.4A 电流。

    3A。 不可以、HRESET 不等效于从器件中移除 VIN_3V3。 HRESET 将重置我们的器件、但不 会强制我们重新下载补丁包。  根据您的需求、HRESET 将非常好地工作、并且无需实施 PFET

    3b. 默认配置应与任何 Type-C 或 Type-C PD 兼容型器件兼容。 因此、为了回答您的问题、我不知道有任何器件与我们的产品不兼容。

    3c 如果您希望实现与 Power DUO 板相同的功能、则需要安装外部闪存。

    3C1。 您可以实施额外的应用配置、使其返回到5V。 例如、对于 Power Duo 项目文件、它有 4个5V、9V、15V 和20V 选项、具体取决于按下哪个按钮。 您可以为您的项目执行5V、9V 和5V

    3C2. 请参阅数据表中的引脚说明、了解如何处理未连接的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我向您发送了一个朋友请求、谢谢。  您的回答似乎回答了我的问题、但3.C.2除外。 我计划使用 Power Duo 源固件,我希望数据表不会反映它的行为... 在电源双电源板中、您的开关处于高电平有效状态、因此我将向下拉它们。  这样、我就可以移除这些电阻器、并在需要时让引脚悬空。

    关于外部闪存和电源双组实现... 我真正需要的是符合5V/9V USB PD 标准的充电端口、这是一个注重成本的端口。  我不想让我的客户为 EEPROMS 付款、但它们很便宜、所以这可能不是什么大问题... 也就是说,我也不想给他们花费时间来操作配置工具,并提供自定义应用程序.... 您是否建议使用"Easy"按钮、它可以使用您已经使用的电源双电源、还是可以轻松使用配置工具并放弃外部 EEPROM?  我所得到的是-您是否希望用户在配置工具中花费大量时间?  如果答案是肯定的、则可能需要几天或更长时间来设置配置并成功刷写65987D、那么现在只包含 EEPROM 并避免执行软件任务可能更有意义。  如果进行自定义配置、刷写和验证只需几个小时、那么我更愿意放弃 EEPROM 以降低 BOM 成本。

    -没有 EEPROM 作为 USB PD 源运行是否还有其他缺点?

    我将很快向您发送我的原理图。 再次感谢您的帮助、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改通告的拉电流/灌电流功能的电源双组功能在上升沿触发。 因此、将其保持在低电平应该是可以的。 但是、我不会将它们悬空、因为 PD 控制器会在浮至特定阈值时将其检测为转换。 最好的做法是禁用您不打算使用的 GPIO。

    我们没有任何仅广播5V/9V 的默认配置、也没有实施电源双应用配置、因此您需要实施外部 EEPROM。 电源双电源和接收器 EVM 都有自己的外部 EEPROM。 如果您的客户不希望使用 EEPROM、则可以使用以下默认配置之一、但似乎没有一种配置与您想要实现的目标一致。