This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:温度是否正常?

Guru**** 2929290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813930/ds90lv004-is-it-normal-about-the-temperature

器件型号:DS90LV004

请帮助您检查原理图、因为我们发现在焊接电路板上 DS90LV004的温度如此之高(约60˚C)、并且 FPGA 剂量不会运行任何程序代码。

这是正常的吗? 请 请帮助您提供一些建议、以使其冷却下来。

e2e.ti.com/.../4670.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lian,

    我看不到 DS90LV004连接方式有任何问题。  您能否尝试测量流入 DS90LV004的总电流并确保其处于规格范围内(<140mA)? 是否使用了所有输入和输出(非悬空)?

    另一个要尝试的方法是在/PWDN 引脚和 VCC 之间放置一个上拉电阻器(例如4.7K 欧姆)。 我不确定这是否会有所不同、但值得尝试。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lian,

    这是否解决了?  如果您仍需要支持、请告知我们。

    此致、

    相位