This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:DS80PCI102最高温度

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/788017/ds80pci102-ds80pci102-maximum-temperature

器件型号:DS80PCI102

我尝试估算 DS80PCI102的结温。 尽管最高温度为125、但数据表建议环境温度为85。 我的计算结果表明、结至电路板温度的估计上升仅为1.5、每通道功耗为65mW (我同时使用输入和输出通道)。 您能告诉我为什么建议的环境温度如此低?

谢谢

斯尔詹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    DS80PCI102是一款工业级器件(可在-40°C 至85°C 的温度范围内运行的器件)。 工业级器件适用于大多数 DS90PCI102应用。 器件数据表中提供的器件可靠性、性能和所有电气规格均基于此温度范围。

    如果需要此器件的更高等级(例如汽车)、请联系您当地的 TI 销售代表。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    为了进一步说明、如果将器件宣传为工业级器件、则无论器件功耗如何、建议的工作温度范围均为-40C 至85C。  如前所述、数据表中指定的所有电气参数均基于该温度范围。 如果在该范围之外运行、我们无法保证参数限制。

    考虑到 DS80PCI102的低功耗及其绝对最大额定值、此器件肯定有资格获得更高的工作等级(即更高的温度范围)。  然而,这项工作尚未完成。 鉴定过程需要额外的测试、并可能更改某些参数限制。

    如果需要更高等级的 DS80PCI102、我们一定会考虑它。  因此、我建议与您当地的 TI 销售代表联系。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将尝试联系 TI 销售人员来解决此问题。 我认为现在一切都很清楚。