This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:SN65HVD78异常问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785175/sn65hvd78-sn65hvd78-abnormal-problem

器件型号:SN65HVD78

你好,先生。

我们使用 SN65HVD78器件、此时会出现异常运行状态。 (如下所示)

SPI_CLK_A/B 信号、转换后的 CLK 将减少1 (红圈)、这将导致我们的数据传输错误。

请帮助您提供解决问题的建议。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    这对我来说是不正常的。 通常、接收器能够很好地处理足够大的输入信号。 什么是时钟频率、25MHz? 接收器输出的负载是多少? 器件的状态是什么? 您能否绘制总线的差分电压(A-B)? 您能否检查是否存在任何电源或接地边界? 丢失的位是周期性的还是随机的? 我期待您的反馈。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    你好。 请参阅以下内容。  系统中会有一些噪声。 因此需要使用 SN65HVD78转换为差分信号抗噪声。 感谢您的帮助~

    通常、接收器能够很好地处理足够大的输入信号。

    A:输入信号为 TTL 3.3V

    25MHz 时钟频率是多少?

    答:12MHz

    接收器输出的负载是多少?

    答:我对你的问题不太确定。 该架构如下面的规格所示。

    器件的状态是什么?

    A:输出 CLK 信号异常。 请参阅以下内容。

    您能绘制总线的差分电压(A-B)吗?

    答:请参阅以下内容。

    6.您能否检查是否存在任何电源或接地边界?

    A: 电源和接地是隔离后的。 我认为没关系。

    缺少的位是周期性的还是随机的?

    答: 是随机的。

    问题3.

    问题4.

    问题5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    感谢您提供更多信息。 但是我还有其他问题:1)总线上有多少个节点? 电缆有多长? 您在何处探测总线电压? 如果总线上有多个节点、是否所有接收节点都存在此缺失位问题? 2) 2) ISO_SPI_1_NRE、ISO_SPI_1_DE、ISO_SPI_1_D_TX 的电压是多少? 2) 2)是否可以绘制电源电压? 电源来自哪里? 3) 3)频率较低时钟是否会解决问题? R1112/R1114的较高电阻值是否会解决该问题? 4) 4)什么是数据丢失信号? 您是如何发现问题的?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    你好。

    答复如下。 感谢您的善意帮助~

    总线上有多少个节点?

    答:4个节点。

    2.电缆的长度是多少?

    答:12M。

    3.您在哪里探测总线电压?

    答:请参阅以下内容。

    4.如果总线上有多个节点、是否所有接收节点都存在此缺失位问题?

    答:节点1是主设备。 节点3和节点4将出现此问题。

    ISO_SPI_1_NRE、ISO_SPI_1_DE、ISO_SPI_1_D_TX 的电压是多少?

    答:我会检查它。

    6.是否可以绘制电源电压?

    答:请参阅以下内容。

    7.电源来自何处?

    A:通过隔离器的系统3.3V。

    8.频率较低的时钟是否会解决问题?

    答:我会检查它。

    9. R1112/R1114的较高电阻值是否会解决该问题?

    答:我会检查它。

    10.什么是数据丢失信号? 您是如何发现问题的?

    A:SPI 传输错误。 找到这个问题。

    问题3和4.

    问题6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hao。
    更新数据下面的更多信息。 感谢您的帮助~
    ISO_SPI_1_NRE、ISO_SPI_1_DE、ISO_SPI_1_D_TX 的电压是多少?
    A:3.3V
    2.频率较低时钟是否会解决问题?
    答:我现在不会更改频率时钟,因为系统需要更多时间来计算测量值
    R1112/R1114的电阻值越高、问题是否会消失?
    答:您会建议什么价值? 1K 或?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    您使用哪种电缆? 是双绞线吗? 您可以尝试为 R1112/R1114使用1k Ω 或更高电阻器吗? 您知道为什么共模振荡在3~4MHz 左右? 您能否检查节点2是否存在相同的问题? 如果节点2正常、但节点3/4有错误、则可能是噪声问题。 如果节点4作为主设备、则节点1/2/3将如何工作?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    你好。 请参阅以下内容。

    我想问、下图中 A 的差分信号相对较差。 但可以获取 CLK。 B 的信号更好、但无法获得 CLK。 原因是什么? 感谢帮助~

    您使用哪种电缆? 是双绞线吗?

    答:UL20276#28;是的,它是双绞线。

    您可以尝试为 R1112/R1114使用1k Ω 或更高电阻器吗?

    答:我们会尝试这个。

    您知道为什么共模振荡在3~4MHz 左右?

    答:它可能由 AD 阶段生成

    您能否检查节点2是否存在相同的问题?

    答:节点2正常。 没有这个问题

    如果节点2正常、但节点3/4有错误、则可能是噪声问题。 如果节点4作为主设备、则节点1/2/3将如何工作?

    答:我们系统中的节点设置是固定的,但我们更改了另一个主板以确认它是否正常,但结果仍然出现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    将输入信号与输出进行比较时、可能需要考虑电缆的传播。 电缆通常具有5ns/m 的延迟。 对于12米的距离、延迟约为60ns。 我想知道 B 处接收到的误差是否可能来自 A 的输入

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao。

    你好。

    我认为这不应该是一个拖延的问题。 提供更多波形供您参考、如下所示。 请提供一些帮助建议。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    还有一个问题: 所有节点是否都具有 470Ohm 上拉/下拉电阻器、或者整个总线是否共享一个470Ohm 上拉/下拉电阻器?

    您是否曾尝试使用较高值的电阻器或移除电阻器?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hao。
    你好。
    所有节点都具有470Ohm 上拉/下拉电阻器。 我们将尝试更改470欧姆或稍后删除。
    您认为它与共模范围相关吗? 感谢帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    您是否尝试过使用大于470Ohm 电阻器的测试? 我上次的回答没有显示出来。 我将再发布一次。

    并联的4470Ohm 使  上拉/下拉电 阻等于117.5Ohm、这可能会使总线负载过强、因此电压会衰减。 您可以参阅此 博客 、了解如何计算等效电阻。 最糟糕的是终端与电缆的阻抗不匹配、因此信号完整性会降低。

    如果节点2可以正常工作、我认为收发器不是问题所在。 如果我们使总线信号具有更好的质量、您 可能能够 解决该问题。

    此致、

    Hao