This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:TFP401是否可以在日本使用显示面板?

Guru**** 2750235 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, DS90UB949-Q1, DS90UB948-Q1, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812062/tfp401a-may-tfp401-can-use-in-japan-display-panel

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401DS90UB949-Q1DS90UB948-Q1DS90C387

你(们)好,先生  

我的客户应用、如下所示:(HDMI 到 LVDS)

DVI 接收器可以选择 TFP401、 您是否可以建议使用以下 LVDS Tx 部件?

面板模块规格如下所示、TFP401是否可以支持?

1.8cm (0.71型)对角线、1920 (RGB)×1080点有源矩阵彩色 OLED 面板模块

1.3厘米(0.5英寸)对角线、1280 (RGB)×960点有源矩阵彩色 OLED (有机发光显示屏)

/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    如果他们希望将 HDMI 传输到 LVDS、我相信使用 FPD-Link III 芯片组可以获得更好的解决方案。 也就是说、它们可以使用 DS90UB949-Q1 + DS90UB948-Q1。

    如果他们真的想使用 TFP401、那么他们也可以将 DS90C387与之搭配使用。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我们可以提供您的邮件地址吗? 因为客户需要检查 他们当前选择的面板是否为 DS90UB949-Q1DS90UB948-Q1。 支持的器件。

                                                                                                       令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliana、您好!

    您可以在此处发布面板规格吗?  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliana、

    对此有什么看法?

    谢谢、

    Casey