This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:放置建议

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814760/tusb1044-placement-suggestion

器件型号:TUSB1044

您好!

 对于下面列出的两种 TUSB1044应用场景、是否有任何不同的设计注意事项?  会是什么?

  1. TUSB1044位于 "PD 控制器"和"CPU (或 TBT)之间、其中 Type-C 4:6 MUX 已嵌入"
  2. TUSB1044位于 "Type-C 连接器"和"PD 控制器 、具有 Type-C 4:6嵌入式多路复用器"之间

TUSB1044和 Type-C 连接器之间允许的最小距离是多少?  1.5英寸?  对于上述第二种情况、我们应该如何判断 TUSB1044的建议位置?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    请您澄清一下吗? 您不需要在 PD 控制器和 CPU 之间放置转接驱动器、因为 PD 控制器仅位于 CC 线路上、而 TUSB1044用于 SSTX 和 SSRX 线路。 就 TUSB1044和 type c 连接器之间的最小距离而言、只要您可以在之间放置去耦电容器、我就不认为连接器和 TUSB1044之间存在最小距离。 此常见问题解答还可帮助您解答有关 TUSB1044的一些放置问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/719929?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue


    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    在支持 DP 的 Type-C 信号路径上、必须使用 Type-C 4:6多路复用器、但转接驱动器的实现方式将取决于信号布线长度。  现在、对于我的客户、Type-C 4:6多路复用器嵌入在 PD 控制器中、信号布线长度太长、因此他们需要 DP 和 USB3信号的转接驱动器。  因此、根据您的答复、如果 TUSB1044放置在"type-c 连接器和 PD 控制器(嵌入了4:6多路复用器)"或"type-c 连接器和 CPU (嵌入了4:6多路复用器)"之间、则没有不同的准则、对吧?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    正确、转接驱动器实现取决于信号布线长度。 在具有4:6多路复用器的 type c 连接器和 PD 控制器与具有4:6多路复用器的 type c 连接器和 CPU 之间实现 TUSB1044的配置略有不同、 因为您必须考虑通过 PD 控制器的损耗或通过 CPU 的损耗、并且可能必须根据差异增加 EQ。 但在将 TUSB1044放置在连接器和 PD 控制器以及连接器和 CPU 之间没有重大差异。

    最棒的
    Gerasimos