This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410-EP:TFP410-EP

Guru**** 2818595 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410-EP, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813908/tfp410-ep-tfp410-ep

器件型号:TFP410-EP
主题中讨论的其他器件: TFP410

您好!  

我将 TFP410-EP 串行器用于 RGB 到 DVI。 我是否需要在 HDMI.org 或任何其他类似网站注册才能购买 IC?

谢谢、

此致、

Phrutvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无需注册即可获取 IC。

    此外、TFP410不涉及 EDID 通信。  它不存储 EDID 数据。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、涉水

    如果我们不使用 SDA (DDC 数据)和 SCL (DDC 时钟) 线路、我们是否会在 DVI 监视器上获得视频信号?

    此致、

    Phrutvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。

    可以禁用 I2C 接口、并可通过电阻器引脚搭接对某些默认配置进行编程。

    数据表中对此进行了详细介绍。

    此致、

    涉水