This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703Q1EVM:TPD2S703QDSKRQ1

Guru**** 2974560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/812725/tpd2s703q1evm-tpd2s703qdskrq1

器件型号:TPD2S703Q1EVM

您好!

我想知道是否可以使用 TPD2S703Q1保护 SMBus 等低速信号。

我有一个具有 SMBus 的智能电池、我想保护 CLK 和数据免受17V 电池电压短路的影响(以防电缆短路)。

由于我已经在电路板上使用了 TPD2S703Q1来保护 USB 2.0差分对、我想知道该芯片是否也可用于单端信号... 我假设只有在 TPD2S703Q1内部未耦合信号时、这才可能实现。

并提前表示感谢。

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果要使用此设备来保护 CLK,并且数据可用,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们认为您可以尝试在设计中使用 tpd2S703Q1来保护 CLK&数据。