This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31MQML:非工作(无电源)、器件的输出引脚是否为高阻抗?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787540/ds26c31mqml-non-operating-no-power-supply-is-the-output-pin-of-the-part-high-impedance

器件型号:DS26C31MQML

你好

我是 daejin kang、在南朝鲜的 Satrec Initiative 工作。

当该器件处于非工作状态(无电源)时、该器件的输出引脚是否为高阻抗?

我将设计冗余结构。 因此、两个部件的输出引脚连接在一起。

我的设计是、两个器件的功率单独用于工作。 因此、当为一个部件供电时、不会为另一个部件供电。 此时、非工作部件的输出引脚必须保持高阻抗。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大进
    这在数据表中指定。
    参数是 Ioff。 当 Vcc = 0时、它的限值为+/-100uA。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    此外、我还有一个问题。

    是否有问题?、如果将器件的输出输入到另一个器件的输出引脚。 当另一部件不工作时(未供电)

    (例如、由于其他器件的应力而导致的器件故障、不确定的输出信号等)  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大进

    我不确定我是否理解您的问题。

    您能否详细说明您正在考虑的每个器件以及哪些引脚?  您是否考虑了线路驱动器将驱动到接地短路或 VCC 短路的总线的情况?

    如果是、参数 ISC 的数据表中也会指定该值。  只要器件只是一个单输出对、它就可以承受这种情况。  不保证多路输出短路。  

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade

    我很抱歉。 我将更详细地解释。

    我的设计概念包括:

    我使用两个 ds26c31。 (第1部分、第2部分)

    第1部分是电源、第2部分不是电源。

    两个 ds26c31的输出引脚连接在一起。

    在该配置下运行时、

    未提供的第2部分是否危险?

    422接口是否有问题?

    这是可行的吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大进
    第2部分在未通电时不会出现问题。 这是 Ioff 参数。 当 Vcc = 0时、它只会在最大+/-100uA 时泄漏。 请务必确保 VCC=0、并且不会被 ESD 二极管上拉并对第2部分进行部分偏置。

    器件#2上的输入和使能引脚不得超出绝对最大值表。 也就是说、不需要驱动它们。

    此致、
    涉水