This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:与 DP83822相比

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83825I, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814097/dp83825i-vs-dp83822

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他部件:DP83825DP83822I

尊敬的 TI 专家:

我的客户对 DP83825感兴趣、但该芯片尚未 RTM、项目计划将在今年年底完成。 我想知道 DP83822是否可与 DP83825兼容、我目前如何升级 DP83825的 DP83822集成器件、并要求客户在 RTM 后更改为 DP83825。 您能就这两款器件的主要差异提供一些建议吗?  是否可以轻松地将软件和硬件从 DP83822迁移到 DP83825? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    DP83825I 与 DP83822I 不是引脚对引脚兼容的。  

    项目何时需要生产量?

    我们的825封装比822封装小得多。  

    请查看我们的产品比较表、了解主要差异:

    http://www.ti.com/interface/ethernet/phy/products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    非常感谢您的支持、本项目将在今年第四季度成为 PP、客户想知道 DP83825I 是否 可以在10月成为 RTM? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    该器件将在10月之前发布。

    8月是计划发布日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross:

    明白了、非常感谢您的支持