This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:如果 PRU 接口连接到交换机,局域网瘫痪、则为电路板断电,

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782173/tlk105l-power-down-the-board-if-the-pru-interface-connect-to-the-switch-the-local-area-network-paralysis

器件型号:TLK105L
主题中讨论的其他器件: AM5708

你(们)好

我们的定制板具有两个100m PRU-eths、在 AM5708平台上采用 TLK105L、硬件设计与 TI AM5728IDKEVM 板相同。我们发现、在不断开 PRU-ETH 与带的双绞线电缆的情况下关闭电路板时、无法连接到开关的另一个电路板 IP 地址。然后我们在 TI AM5728IDKEVM 电路板上进行了测试、发现也出现了此问题。 因此、我们认为这可能是硬件设计的硬件问题、也可能是 TLK105L 的问题。  

我们想明确这个问题的原因。

复制的希望。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定我是否理解该问题。
    从上面的描述中、您说您关闭了电路板的电源、但需要响应。
    如果 PHY 关闭、则不能进行数据传输。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ross

    也许我的描述不够清楚。我想再次批评它。

    我的板上有两个 PRU 网络端口。 正常使用时、两个 PRU 网络端口将 通过双绞线电缆连接到 LAN、PRU 网络端口正常工作。 当我们断开电路板电源时、我们发现开关设备仍然显示两个 PRU 网络端口已连接、并且 LAN 中其他设备的网络端口异常。 异常的网络现象是设备无法正确获取 IP 地址。然后、我给主板加电,LAN 中其它设备的网络端口可以正确获取 IP 地址。

    另 一种现象是、如果我的主板使用路由器访问网络,不会影响其他设备对网络的访问。

    是的、我知道 PHY 已关闭、无法进行数据传输、但为什么交换机设备可以识别它以及它如何影响网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路板在 TD 和 RD 线路上是否有 CMC?
    TLK105L 在关断时具有寄生路径。
    在 RD 引脚上接收到的链路脉冲会出现在 TD 引脚上并发送回主机。
    这使得主机认为已建立10Mbps 链路。
    通过在 MDI 引脚上使用 CMC、可以增加插入损耗并防止反射干扰通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的主板使用 集成磁性元件的集成式 RJ45连接器,该连接器由   TD 和 RD 线路上的 CMC 组成。 RJ45连接器的方框图和我的 PRU SCH 设计如下所示。

    我的100m PHY 是电流模式 PHY。 我的设计是否有任何问题?

    根据您的分析,我怀疑 RJ45连接器上 CMC 的性能,因此我可以尝试更换 RJ45连接器。

    我可以做什么?

    非常感谢。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于调试、请在每个信号线路(TD+/-、RD+/-)上添加10pF 去耦电容。