This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787174/ds125df410-ds125df410

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:SN75DP159

你好

SCL、SDA 和 INTpin 连接到以3V 电压运行的 MCU。

可以通过上拉至3V 来连接这些引脚吗? 数据表中写道、这些引脚可耐受3.3V LVCMOS。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、
    这应该是可以的。 您可以选择更接近2K 欧姆的上拉电阻器。 通常、我们建议使用2K 到5K 欧姆。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    关于 SN75DP159、VCC 为3.3V。

    可以将 SCL_CTL、SDA_CTL、SDA_SRC、SCL_SRC 与上拉电阻器连接到3V?

    ROI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROI

    这应该是可以的。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 ROI、
    已经超过三天了、没有对此案例进行更新或回复。 我假设此问题现在已解决。 我们现在关闭此案例。 当您有与此问题相关的新更新时、请重新打开此问题。
    此致、Nasser