This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:eDP 显示面板上的 HSYNC 引脚

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/787043/sn65dsi86-hsync-pin-on-the-edp-display-panel

器件型号:SN65DSI86

您好!

我使用 SN65DSI86作为 DSI 转 eDP 转换器。 我的 eDP 面板 的接口连接器上有 Hsync 引脚、但 SN65DSI86上没有 Hsync 引脚。 HSYNC 的功能是什么、我应该将其连接到 SN65DSI86 IC (连接到 GPIO3?)上的什么位置?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSI86不使用 HSYNC、因此您不必将 HSYNC 从 DSI86连接到 eDP 面板。 但我不知道 eDP 面板本身是否对该信号有特殊要求。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    已经超过三天了、没有对此案例进行更新或回复。 我假设此问题现在已解决。 我们现在关闭此案例。 当您有与此问题相关的新更新时、请重新打开此问题。
    此致、Nasser