This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181问题

Guru**** 2906060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/813368/tmds181-question-for-tmds181

器件型号:TMDS181

大家好、

现在、客户在使用 TMDS181时遇到以下问题、请帮助检查他的图纸和布局、并提供一些建议。  

1.当他使用分辨率为4k*60Hz 的 NVIDIA GTX 1050/1060/1080显卡时,在特定的时间间隔内会出现闪烁的黑屏,但在4k*30Hz 的情况下不会出现此问题。

2.使用4k*60Hz 的 ATI 显卡时,如果连接相同,则不会出现此问题。

3.如果将 VSAJ 电阻从6.98K 更改为4.7K,情况会有所改善。 此更改将影响哪些方面、并会影响 EMC?

随附 丝网印刷和前适配器板布局 HDMI181pcb.pdf 和前适配器板 hdmi181_A2.pdf 原理图

e2e.ti.com/.../_4D526E7F6C8FA5637F67_HDMI181pcb_1D4E70538C54708DBF7EFE56_.pdf

e2e.ti.com/.../_4D526E7F6C8FA5637F67_hdmi181_5F00_A2_9F530674FE56_.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试 Sig_EN=H、PRE=L、Tx_TERM=N/吗? 布局也不清楚。

    将 AMD 直接连接到显示器时、它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持、但客户没有任何回应。 您现在可以关闭此主题。 如果有更新、我将通知您。

    此致、

    安妮