This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1线协议和 HDQ 协议之间的接口、是否可行?

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/814402/interface-between-the-1-wire-protocol-and-hdq-protocol-is-it-possible

您好德州仪器。

是否可以在仅使用1线通信协议的器件和使用 HDQ 通信协议的器件之间执行通信集成?
这两种协议是否以任何方式相互兼容?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rafael、

    我不是 HDQ 专家、但我找到了应用手册:

    www.ti.com/lit/an/slva101/slva101.pdf
    这表明您可以使用 UART、还指出可以使用简单的 GPIO 来实现这一目的。
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,朋友。

    感谢您的帮助、我看到了本文档、但我确实需要知道这两种协议之间是否兼容、或者这两种协议之间是否存在某种其他形式的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raphael、

    在我看来、如果将比特率限制在最慢的限值(我认为这是单线协议)、就会起作用 但我对此没有太多经验、因此我将在内部将此主题分配转移给 TI 的一个电池团队、他们可能会更了解 HDQ 协议、如果他们是具有单线协议的家庭成员、那么他们可能会为您提供 您正在寻找一个可靠的"是/否"答案。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我一点也不熟悉单线、所以我做了一些研究。 事实证明、单线制和 HDQ 是完全不同的、不兼容。

    如果您对"1-wire 与 HDQ"进行快速谷歌搜索、就会发现许多描述差异以及如何连接到这两者的好信息。

    此致、

    Matt

x 出现错误。请重试或与管理员联系。