This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:对于采用 HD3SS3220的 DFP 模式设计、多路复用器未进行切换...

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786813/hd3ss3220-mux-did-not-switch-for-dfp-mode-design-with-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

尊敬的 Sirs:

我的客户使用 HD3SS3220将其设计为带原理图的 DFP 模式。

但是、在测试后、他们发现多路复用器无法正常工作。

只能检测到一侧(东向翻转)为 USB3.0、另一侧始终为 USB2.0。

测量的 CC1/CC2/DIR 为:

  通过:CC1=0.5V CC2 =4.7V DIR =3.3V

   失败:CC1=4.7V CC2=0.5V DIR=3.3V

CC1/CC2检测似乎正常、但多路复用器不工作。

我们还参考了以下链接的 DFP 软件狗参考设计、

http://www.ti.com/lit/ug/sllu237a/sllu237a.pdf

并发现3220至 Type-C 插座连接器/ 3220至 USB 主机之间的 TX/RX 连接不同。  

这是问题的根本原因吗?

请帮我提供一些建议。

谢谢。   

e2e.ti.com/.../HD3SS3220RNHRpdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    对于 DFP 应用、VBUS 只能在 CC 引脚检测和去抖后变为高电平。 我从原理图中看到 VBUS_DET 直接连接到 VBUS1、当您进行 CC 引脚检测时、VBUS1是否关闭?

    UPHY_TX1_P/N 和 UPHY_RX1_P/N 的定义是什么? TX 是否定义为发送器、RX 是否定义为接收器?

    您可能需要移除 C670和 C671、并将 C664和 C665更改为330nF、但首先取决于如何定义 UPHY_TX 和 UPHY_RX。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    已经超过三天了、没有对此案例进行更新或回复。 我假设此问题现在已解决。 我们现在关闭此案例。 当您有与此问题相关的新更新时、请重新打开此问题。
    此致、Nasser