您好!
我在 RAW10模式下努力使用 DS90UB954解串器配置 DS90UB953串行器。
我的输入时序配置为:
像素时钟:88MHz
活动区域:1280x720
水平消隐:500
垂直漂白:100
CLOCKIN (基准时钟)= 50MHz
收发器之间的连接为同轴模式(单端、50Ohm)。
我想确切地知道需要配置什么寄存器、以便在 RAW10模式下(仅一个端口、端口0)发送器和接收器成功通信。
还有一个具有不同时序的示例会很有帮助。
谢谢
此致、
Fabio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 RAW10模式下努力使用 DS90UB954解串器配置 DS90UB953串行器。
我的输入时序配置为:
像素时钟:88MHz
活动区域:1280x720
水平消隐:500
垂直漂白:100
CLOCKIN (基准时钟)= 50MHz
收发器之间的连接为同轴模式(单端、50Ohm)。
我想确切地知道需要配置什么寄存器、以便在 RAW10模式下(仅一个端口、端口0)发送器和接收器成功通信。
还有一个具有不同时序的示例会很有帮助。
谢谢
此致、
Fabio
您好 Fabio、
您的 CSI 格式是 RAW10吗? 如果是、只需将器件配置为 CSI-2同步模式(请参阅数据表中的典型应用图)。
在软件部分、写入以下寄存器:
#设置端口0
board.WriteI2C (UB954、0x4C、0x01)
#设置反向通道配置(0x58)
board.WriteI2C (UB954、0x58、0x5E)
#设置 SER ID (应自动加载)
#board.WriteI2C (UB954、0x5B、UB953ID)
#设置 SER 别名 ID (为串行器选择别名 ID)
board.WriteI2C (UB954、0x5C、UB953)
#设置从属设备/摄像机 ID (使用摄像机的实际 I2C 地址)
board.WriteI2C (UB954、0x5D、sensorID)
#设置从属/摄像机别名 ID (为摄像机选择别名 ID)
board.WriteI2C (UB954、0x65、sensorAlias)
使用别名 ID 与串行器和摄像头通信。
最棒的
Jiashow
Jiasho、您好!
我使用的是 DVP Bard 兼容模式下的 DS90UB953串行器 RAW10、也会以 DVP 向后兼容模式 RAW 10向 DS90UB954解串器传输数据。
芯片组的两个 CSI 接口都由 UC 管理、而不是由真实摄像头管理。
我想知道收发器是否允许此配置(两个芯片组都处于向后兼容模式 RAW 10)?
如果是、您可以向我发送一个包含两个寄存器芯片组的示例配置吗?
谢谢
此致、
您好!
您能否确认是否可以同时将 DS90UB953串行器设置为 DVP Bard 兼容模式 RAW10、将 DS90UB954解串器设置为 DVP 向后兼容模式 RAW 10?
是否提供了用于在此模式下配置图形发生器的脚本?
数据表中添加了此说明。 指定了 PGEN_CSI_DI (地址0x03):
"该字段控制在 CSI-2数据包中为数据类型发送的值。 默认值
值(0x24)表示 RGB888。"
在哪里可以找到 RAW 10模式的值和另一个允许的非默认值?
谢谢
此致、
Fabio
您好 Fabio、
953输入为 CSI、954输出为 CSI 输入、串行器/解串器无需向后兼容。 无法在向后兼容模式下配置953和954。 如果 uC 正在输出 CSI 数据、则无需将953/954配置为向后兼容模式、因为对于 SerDes、它们正在接收 CSI 数据。 要配置向后兼容模式的原因是、当您将953连接到914/934 (DVP 解串器)或将954连接到913/935 (DVP 串行器)时。
最棒的
Jiashow
Jiashow、您好!
你说的确实正确、但让我尝试更好地解释我同事请求背后的原因。
我们公司是测试设备的制造商、我们的产品中包含多个基于 TI 芯片的摄像头仿真器、我们在这些器件上拥有非常强大的体验。
在此特定应用中、显示屏采用954解串器、 此电路板由我们的客户制造、我们完全无法控制。
我们已验证上述954是否配置为与913配对、是否锁定且存在视频流。
现在、我们需要使用953在同一显示屏上生成视频、但请记住、我们根本无法更改954配置、因为它超出了我们的控制范围。
那么、问题是、我们如何为前面提到的测试配置953芯片? 和... 这是完全可能的吗?
谢谢、
Marco
您好 Fabio 和 Marco、
感谢您对此进行澄清。 遗憾的是、无法在向后兼容模式下配置953和954。 但可以在不更改硬件的情况下配置953/954。
是否能够更改954的软件配置? 使用953和954、您必须以同步模式或异步模式运行。 如果以4G 运行太高,则可以根据需要以较低的速率运行953/954。
以下是几个问题:
最棒的
Jiashow