This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046A-DCI:如何使用 TUSB1046A-DCI 获取 EVM

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046A-DCI, TUSB1046EVM, TUSB1046-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/786272/tusb1046a-dci-how-to-get-evm-with-tusb1046a-dci

器件型号:TUSB1046A-DCI
主题中讨论的其他器件: TUSB1046EVM、 TUSB1046-DCI

我想让组装好的 EVM TUSB1046A-DCI 来获得客户支持。 就我在用户指南中看到的情况而言、TUSB1046EVM 未组装 TUSB1046A-DCI。 请告诉我如何组装 EVM TUSB1046A-DCI。

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    您能提供更多详细信息吗? 这意味着未组装?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton

    我想获取安装了 TUSB1046A-DCI 的 EVM 来调试客户问题。 我在网站上只能看到 TUSB1046EVM。  如何获取安装了 TUSB1046A-DCI 的 EVM?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tamio、

    TUSB1046-DCI 和 TUSB1046A-DCI 共用同一个 EVM。 您应该能够使用 TUSB1046-DCI、TUSB1046A-DCI 仅修复器件中的 DCI 接口。 您是否需要此 DCI 功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio、

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。